This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:用于时钟输出的LMK0.4828万 IBIS模拟

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/641866/lmk04828-lmk04828-ibis-simulation-for-clock-output

部件号:LMK0.4828万

大家好,团队:

我正在帮助客户使用LVDS输出格式模拟SDCLKout波形的SI,以获得122.88MHz的信号输出。

 我已经做了两次测试:

首先,我在LMK0.4828万 SDCLKout输出和区分100欧姆端接之间连接100nF交流耦合盖。 我发现100欧姆负载电阻两端的波形接线如下:

  

2.第二次,我取下交流耦合器帽,然后再次进行分离。 我发现波形更合理,其共模为1.2V,同时显示大量振铃。 您认为这是正确的吗?  

请问为什么需要取下传输器和负载之间的交流耦合盖? 请您帮助我检查我第二次测试中的模拟是否正确吗? 我不知道为什么会有很多响铃。  

我的Hyperlynx模拟文件如下所示:

e2e.ti.com/.../LMK0.4828万-DCLKout2-LVDS.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yarn您好,

    如果您要将LVDS输出直接进行交流耦合,请在P/N输出之间放置560欧姆的电阻器,如下所示。 LMK0482x中的LVDS级需要直流路径,然后才能进行交流耦合。

    此致

    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet:

    感谢您的及时回复。

    通过在交流耦合之前添加560欧姆直流偏压电阻器,我仍然发现相同的问题,但取下盖子仍然可以解决问题。

    请仔细检查我的模拟,如下所示吗?

    1.测试1:在LMK0.4828万的输出端为直流偏置添加560欧姆

    2.测试2:卸下交流电盖仍有助于模拟

    非常感谢您抽出宝贵的时间来了解这一情况。

    纱线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yarn,
    很抱歉回复太晚。 我试着模拟这种情况,我看到交流耦合器也是如此。 我认为这是一个与宜必思模式趋同的问题。 当您将弱直流偏压连接到电容器并且工作正常时。 我必须将此信息转发给IBIS模型团队。
    此致
    普奈特