This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110-Q1:如何从单触发模式重置

Guru**** 2547020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5110, TPL5111, TPL5110-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/641423/tpl5110-q1-how-to-reset-from-one-shot-mode

部件号:TPL5110-Q1
主题中讨论的其他部件:TPL5110TPL5111

大家好,

我正在考虑使用TPL5110,因为我想实现以下目标。

・在从外部经过设定的时间后,通过触发关闭开关。

我 想以一触式的方式来认识这一点。

如果我在经过一触时间后重试,我是否应该将DELAY / M_DRV引脚上拉至Vdd,如数据表中所示?

我应该重新启动电源吗?

此致,

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    此问题是否有任何更新?

    此致,
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知负责工程师。 他会尽快回覆。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomoaki:

    您的理解是正确的。 在单触发模式下,如数据表部分8.5 2中所述,将延迟/M_DRV拉至VDD将在DRV上发出另一个脉冲。

    关机后再开机也会发出重置,但这不是必需的。

    此致,
    车道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lane-San,

    感谢您的支持。

    我正在考虑打开延时终端上的VDD上拉开关进行重置。

    我认为能量 开环和拉延迟/M_DRV到 VDD之间的区别  仅为脉冲时间。

    对于拖拽延迟/M_DRV至 VDD,脉冲宽度为Tdrv + TDB =尖端- 50ms + 20ms =尖端- 30 ms。

    在关机后再开机的情况下,脉 冲宽度为Tdrv =尖端-50 ms。

    我是否应该考虑脉冲时间的差值将为20毫秒?

    由于我们要将NMOS用于开关,因此我们使用NPN双极接地发射器电路放大DRV信号,以反转DRV和驱动容量的逻辑。

    您是否担心此用法?

    此致,

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tomoaki-san,

    是的,脉冲时间的额定差应约为20毫秒。

    TPL5111与TPL5110相同,但DRV逻辑反转。 如果您需要具有反转DRV逻辑的设备,请考虑使用TPL5111。

    此致,
    Lane Boyd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lane-San,

    感谢您的支持。

    我不知道TPL 5111。

    但是,TPL 5111 不 适用于汽车级,但   未来是否有任何汽车级的计划?

    我们需要汽车级。

    此致,

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tomoaki-san,

    遗憾的是,我们目前没有计划发布汽车级TPL5111。

    此致,
    Lane Boyd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lane-San,

    感谢您的回复。
    我将使用带有单触发模式的TPL5110。

    但是,存在一个问题。
    计时器操作在电源打开时开始。
    是否有办法阻止计时器启动?
    或者,即使定时器开始运行,我也可以立即停止它吗?

    我将使用Delay/M_DRV重新启动。

    此致,
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomoaki-san,

    无法阻止计时器在设备启动时启动。 您可以通过在完成时发出有效的脉冲来停止计时器。 有效的脉冲开启完成必须至少为100ns宽,并且必须在设定的时间间隔减去50ms后接收。 有关详细信息,请参阅数据表部分8.4 ................................3。

    此致,
    车道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lane-San,

    感谢您的支持。
    我理解这件事。
    我们将使用没有MCU的TPL5110-Q1。
    我会考虑电路来创建完成的脉冲。

    此致,
    Tomoaki Yoshida