主题中讨论的其他部件:TPL5110, TPL5111,
大家好,
我正在考虑使用TPL5110,因为我想实现以下目标。
・在从外部经过设定的时间后,通过触发关闭开关。
我 想以一触式的方式来认识这一点。
如果我在经过一触时间后重试,我是否应该将DELAY / M_DRV引脚上拉至Vdd,如数据表中所示?
我应该重新启动电源吗?
此致,
Tomoaki Yoshida
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我正在考虑使用TPL5110,因为我想实现以下目标。
・在从外部经过设定的时间后,通过触发关闭开关。
我 想以一触式的方式来认识这一点。
如果我在经过一触时间后重试,我是否应该将DELAY / M_DRV引脚上拉至Vdd,如数据表中所示?
我应该重新启动电源吗?
此致,
Tomoaki Yoshida
您好,Lane-San,
感谢您的支持。
我正在考虑打开延时终端上的VDD上拉开关进行重置。
我认为能量 开环和拉延迟/M_DRV到 VDD之间的区别 仅为脉冲时间。
对于拖拽延迟/M_DRV至 VDD,脉冲宽度为Tdrv + TDB =尖端- 50ms + 20ms =尖端- 30 ms。
在关机后再开机的情况下,脉 冲宽度为Tdrv =尖端-50 ms。
我是否应该考虑脉冲时间的差值将为20毫秒?
由于我们要将NMOS用于开关,因此我们使用NPN双极接地发射器电路放大DRV信号,以反转DRV和驱动容量的逻辑。
您是否担心此用法?
此致,
Tomoaki Yoshida