请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK61E2 主题中讨论的其他部件:LMK0.0304万, LMK0.3806万,
你好
在我的设计中,我有一个Zynq FPGA板,它可以在PLL块上产生时钟信号基座,但我觉得抖动不低! 所以我不能用它来为高速ADC/DAC供电。
我正在寻找一种解决方案,以保持数据表的规格并最大限度地降低价格/ PCB设计/时间...
我可以有一些计划如下:
使用FPGA生成时钟--- >时钟驱动器--- 14位DAC (LVDS或CMOS)大于200MHz
-------- 14位ADC (LDVS或CMOS)大于65MHz或80MHz
例如,使用LMK61E2-->时钟驱动程序--> ADC/DAC/ plus到FPGA,因为我应该将DAC与FPGA同步
例如,使用LMK61E2--> ADC/DAC/ 加到FPGA,因为我应该将DAC与FPGA同步
或其他计划...
你有什么建议吗? 我需要一个可靠的解决方案。
此致