This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:适用于我的应用的超低抖动时钟解决方案

Guru**** 2548210 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/643222/lmk61e2-ultra-low-jitter-clock-solution-for-my-application

部件号:LMK61E2
主题中讨论的其他部件:LMK0.0304万LMK0.3806万

你好

在我的设计中,我有一个Zynq FPGA板,它可以在PLL块上产生时钟信号基座,但我觉得抖动不低! 所以我不能用它来为高速ADC/DAC供电。

我正在寻找一种解决方案,以保持数据表的规格并最大限度地降低价格/ PCB设计/时间...

我可以有一些计划如下:

使用FPGA生成时钟--- >时钟驱动器--- 14位DAC (LVDS或CMOS)大于200MHz

                                      -------- 14位ADC (LDVS或CMOS)大于65MHz或80MHz

例如,使用LMK61E2-->时钟驱动程序--> ADC/DAC/ plus到FPGA,因为我应该将DAC与FPGA同步

例如,使用LMK61E2--> ADC/DAC/  加到FPGA,因为我应该将DAC与FPGA同步

或其他计划...

你有什么建议吗? 我需要一个可靠的解决方案。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    XO (LMK61E2或其它)+缓冲器LMK0.0304万 -->LMK0.3806万和FPGA
    LMK0.3806万可以为ADC,DAC或FPGA数据过程生成时钟。
    FPGA可以使用缓冲区中的时钟作为系统时钟,并对LMK0.3806万进行编程。

    此致,
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的
    我感谢你的建议和意见
    实际上FPGA有它的时钟(我有一个Zynq FPGA)并且是独立的。 我想通过FPGA将Synq或命令位发送到清洁时钟生成器,以便再次为DAC,ADC和FPGA供电。 (如果我再次说FPGA,因为我想将FPGA与DAC同步)

    FPGA有其时钟,并且正在工作,并将向时钟生成器发送命令
    另一方面,我有以下时钟发生器:
    LMK61E2-->时钟分配器--- >DAC和ADC和FPGA

    这是一个好计划吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    它可以发挥作用。
    如果使用缓冲区,传播延迟将无法调整,因此Synq将不起作用。 每个欧姆特的缓冲输出只有一些斜度。
    如果您使用时钟发生器或时钟抖动消除器,Synq信号可用于对齐不同分频器的时钟。

    此致,
    肖恩