This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2531:参考振荡器输入电平和所需信号类型

Guru**** 2549080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/636455/lmx2531-reference-oscillator-input-level-and-required-signal-type

部件号:LMX2531

您好,

我们正在使用LMX2531LQ257。 我们遇到了一个问题,即某些合成器不能锁定在我们的PCB上。 我们发现锁定问题是由OSCin级别引起的。 我们的振荡器频率约为20 MHz。

数据表第6页指定“振荡器灵敏度”为0.5 Vpp最小值和2.0 Vpp最大值

  1. 该规格是否假定振荡器信号是截面正弦波还是方波?
  2. 如果问题1的答案为否,那么振荡器信号是正弦波是否正常?
  3. 该规格是否随振荡器频率而变化? 换言之,0.5 Vpp在20 MHz时是否足够? 我们发现0.5 Vpp在20 MHz时过低。
  4. 如果规格随频率而变化,则20 MHz时所需的最低电压水平是多少?

谢谢!

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    1.这些是峰值到峰值电压值的规格,包括正弦波或方波
    2.是的,事实上正弦波是我们通常使用的
    3.输入频率之间会有一定的依赖性,但会选择上下限规格,以便在较差的情况下通过PVT工作。
    4.您是否正在使用EVM? 输入路径中是否有组件? 在不锁定之前,您能够降低到哪个电压水平(例如, 0.7V,0.8V)?

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Eric:

    很遗憾听到锁有问题。

    主板上的频率为20 MHz的0.5 Vpp单端驱动OSCIN (OSCIN*上的电容接地)应该没有问题。

    我想知道您的校准设置是否可以在20 MHz下工作。检查寄存器7并确保您的XTLDIV=2或更多。 如果您在边缘上,校准引擎无法以该速度运行,您将无法锁定。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    我们没有使用EVM。 我们正在使用自己的PCB设计。 输入路径类似于评估板。 下面我们不能介绍0.9 V

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simon,

    我们将检查寄存器7。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simon,

    注册7没问题。 我还有另一个问题。 20 MHz时钟的谐波可能会成为问题吗? 我见过合成器VCO原因问题的谐波。 我通常跟随带有LPF的VCO来衰减谐波,然后再将信号反馈回合成器。 (我指的是没有内部VCO的其他合成器。) 我看了20 MHz时钟信号,谐波只下降了大约10 dB。 此外,OSCin引脚在频率> 20 MHz时是否更敏感? 如果是,参考分频器可能会被20 MHz谐波之一"混淆"?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,
    对于方波,在第3谐波上仅向下10 dB是正常的。 使用示波器进行调试以捕获OSCin输入上此20 MHz的波形将很有帮助。 我认为输入原理图阻抗匹配或反射。

    此致,
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    我用示波器看了一下,但我没有示波器时钟波形。  我用Keysight ADS模拟时钟波形,它们与示波器测量非常匹配。

    以下是OSCin与0.01 UF串联的并联49.9 欧姆端接时的波形。  峰间电平(示波器和ADS sim)为0.96 Vpp。  LMX2531使用此OSCin波形锁定。  注意波形也有些失真。  时钟频率实际上是19.2 MHz。  

    以下是OSCin与0.01 UF串联并联200欧姆时的波形。  峰间电平(示波器和ADS sim)为1.57 Vpp。  同一LMX2531确实锁定了OSCin波形。  请注意,波形也更呈线性。  所以,这就是我们现在使用的解决方案--把OSCin并联电阻器更改为200欧姆。  顺便提一下,我们只在两个LMX2531部件上看到了此问题。

    谢谢!

    Eric