请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2531 您好,
我们正在使用LMX2531LQ257。 我们遇到了一个问题,即某些合成器不能锁定在我们的PCB上。 我们发现锁定问题是由OSCin级别引起的。 我们的振荡器频率约为20 MHz。
数据表第6页指定“振荡器灵敏度”为0.5 Vpp最小值和2.0 Vpp最大值
- 该规格是否假定振荡器信号是截面正弦波还是方波?
- 如果问题1的答案为否,那么振荡器信号是正弦波是否正常?
- 该规格是否随振荡器频率而变化? 换言之,0.5 Vpp在20 MHz时是否足够? 我们发现0.5 Vpp在20 MHz时过低。
- 如果规格随频率而变化,则20 MHz时所需的最低电压水平是多少?
谢谢!
Eric