This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:LMK0.4828万 1.8V IO支持

Guru**** 2544830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/643247/lmk04828-lmk04828-1-8v-io-support

部件号:LMK0.4828万

专家,您好:

由于FPGA中3.3V IO的资源有限,我们正在尝试与具有1.8V IO的LMK0.4828万接口。

对于LMK的数字输入信号,我认为我们需要确保 FPGA的最小VOH数>1.2V和最大VOL数<0.4V。

对于LMK的数字输出信号,我可以使用10K系列电阻器和12K并联电阻器等电阻分压器,将3.3V IO向下除至1.8V。

 您是否能帮助您仔细检查是否有任何与此相关的问题?

非常感谢您的帮助

纱线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yarn,
    你是对的。 SPI必须使用4线模式。
    它们可以工作。 请仔细检查FPGA规范。

    此致,
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn:您好!



    非常感谢您的及时回复。

    我建议客户使用RESET/GPO或CLKIN_SELX作为SDO。 谢谢你。
    纱线