请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK0.4828万 专家,您好:
由于FPGA中3.3V IO的资源有限,我们正在尝试与具有1.8V IO的LMK0.4828万接口。
对于LMK的数字输入信号,我认为我们需要确保 FPGA的最小VOH数>1.2V和最大VOL数<0.4V。
对于LMK的数字输出信号,我可以使用10K系列电阻器和12K并联电阻器等电阻分压器,将3.3V IO向下除至1.8V。
您是否能帮助您仔细检查是否有任何与此相关的问题?
非常感谢您的帮助
纱线。