This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX259.53万Hz侧音

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/637068/lmx2595evm-lmx2595-300hz-side-tones

部件号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2595

LMX2595显示 载波两侧的250-300Hz侧音量显著。  这些不在提供给LMX2595的时钟参考中。  这是在LMX2595评估板上测量的。  是否有办法消除这些问题? 他们来自哪里?  这又是一个没有沼泽的评估板。  

我们还看到在侧面范围内的参考时钟偏移时,出现了大量的信号渗透, 这些信号通常在50-60dBc下,但仍然有点烦人。  是否有办法改善这种情况?

图像随附 了300Hz问题的频谱和相位噪声图解

谢谢!

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stephen:

    您尝试锁定的频率是多少? 分母值是什么? TICS Pro的屏幕截图将会很有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跟进,发现这些侧音是由于在评估版上使用外部参考时未能关闭主板上的xtal