Other Parts Discussed in Thread: LMX2594
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2594EVM 主题中讨论的其他部件:LMX2594
7GHz时的输出功率小于-20dBm。
在高达3.5GHz的频率下,输出功率约为+2dBm。
在重置和开机后以及加载默认配置后,输出信号功率小于-20dBm。
EVM板的电流消耗约为400mA。
这是否意味着LMX2594的内部功率放大器出现故障? 或者,您是否可以建议我应该检查的任何内容?
Shmulik