This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:LMX2594EVM

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/641156/lmx2594evm-lmx2594evm

部件号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2594

7GHz时的输出功率小于-20dBm。  
在高达3.5GHz的频率下,输出功率约为+2dBm。
在重置和开机后以及加载默认配置后,输出信号功率小于-20dBm。  
EVM板的电流消耗约为400mA。

这是否意味着LMX2594的内部功率放大器出现故障? 或者,您是否可以建议我应该检查的任何内容?

Shmulik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmulik,

    我认为EVM更有可能出现问题。  对于LMX2594,我们努力实现最佳输出功率,但如果存在装配问题,则很容易出现问题。  如果您查看上拉组件,您会发现它们非常接近。  我发现由于PCB的制造问题(而不是LMX2594),一个输出为低输出功率的主板

    我建议从另一边看。  因此,如果您正在查看RFoutAP,请尝试查看RFoutAM。

    至于电流消耗,这听起来不错,但TICSPro根据配置的设置提供更好的电位配合。

    此致,
    Dean