This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:外部充电泵电压

Guru**** 2767715 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/638943/lmx2571-external-charge-pump-voltage

部件号:LMX2571

我想在LMX2571上使用外部153.6 MHz VCXO。 大多数VCXO似乎是3.3 电压,并且仅限于3.3 v调谐电压。 LMX2571数据表似乎相当坚定地认为外部充电泵应使用5伏电源。 这是否会产生5伏的调谐电压? 如果是这样,可能会损坏VCXO。 我能否在3.3 伏特电压下运行外部充油泵?
谢谢你
Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!
    负责的工程师已收到通知,并将尽快回复您的查询。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    当充油泵电压为5V时,最大输出电流(或通过回路滤波器后的电压)可以为5V。 但是,锁定时的实际调谐电压取决于VCO或VCXO在这种情况下的特性。 您的VCXO需要1.65V锁定,然后PLL将调整充电泵电流以产生1.65V调谐电压。
    当LMX2571在PLL模式下工作时,充油泵电源电压必须为5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,
    感谢您回复我-特定应用程序的频率始终相同,但会出现最大相位偏移。 在此基础上,这是否意味着在最坏情况下,VCXO的调谐电压可能会达到+5伏?
    谢谢你
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!
    正确,当它解锁时,可能会将调谐电压拉至导轨。
    保护VCXO的一种可能的解决方案是使用分压器将VTune电压限制在3.3V以下。 只需在回路滤波器后面添加两个电阻器,即可将充油泵电压除开。 电阻值应在MΩ Ω 范围内,以减少漏电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noel,
    好的,我一定能做到。 不确定megohms范围- VCXO的Zin最小值为100 k,但我会找到一个可行的方法。 非常感谢你的帮助。
    此致,
    Bob