Other Parts Discussed in Thread: LMX2571
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2571 我想在LMX2571上使用外部153.6 MHz VCXO。 大多数VCXO似乎是3.3 电压,并且仅限于3.3 v调谐电压。 LMX2571数据表似乎相当坚定地认为外部充电泵应使用5伏电源。 这是否会产生5伏的调谐电压? 如果是这样,可能会损坏VCXO。 我能否在3.3 伏特电压下运行外部充油泵?
谢谢你
Bob