This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:平相噪声FOM

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/639421/lmx2594-flat-phase-noise-fom

部件号:LMX2594

 238dBc/Hz是否为正确的平相噪声FOM? 在图6中测得的@15G为-104.8dBc/Hz,20k至400k,100M参考,FPD=200m (启用参考倍增器)。

20日志(15G/200m)= 37.5dB; 10日志(200m)= 83 dB。

预期测量噪声基准=-238+(37+83)=-117.5dBc;这是高于测量值的12.7 dB =-104.8dB。

这有什么问题??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DES,

    问得好。 数据表中的图形使用各种环路滤波器设计。 只有为非常宽的环路带宽(高于1MHz)设计的环路滤波器才能将PLL平坦噪声消除。 因为如果没有足够宽的环路带宽,在平面部分中看到的一些噪声实际上是来自VCO的一些噪声。

    我想您可能正在使用不同版本的数据表。 在最新版本中,请参见"图14. 计算PLL噪音指标"。 您可以通过宽回路滤波器设计看到这种滤波器。 我们的FOM为-236dBc/Hz。 与您使用的数学相同,-236 + 37.5 + 83 =- 115.5 dBc/Hz。 您可以在图形上看到红线所在的位置。 黑线是VCO贡献,因此加上这两条线,您将得到实际测量值。

    希望这是明确的!

    此致,

    Brian Wang