请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2594 238dBc/Hz是否为正确的平相噪声FOM? 在图6中测得的@15G为-104.8dBc/Hz,20k至400k,100M参考,FPD=200m (启用参考倍增器)。
20日志(15G/200m)= 37.5dB; 10日志(200m)= 83 dB。
预期测量噪声基准=-238+(37+83)=-117.5dBc;这是高于测量值的12.7 dB =-104.8dB。
这有什么问题??