This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:LMX2594EVM输出频谱正电压为6.7KHz

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/639371/lmx2594evm-lmx2594evm-output-spectrum-spur-at-6-7khz

部件号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2594

尊敬的先生/女士:

我们目前正在使用TI评估板LMX2594EVM和TI的参考Pro板来评估LMX2594;我们按照LMX2594EVM文档中的图2所示连接板,打开电源并加载默认设置; 默认情况下,它会锁定并以7GHz输出(除法器输出,OCS输出为14GHz);

根据所提供的数据测量相位噪声;但当放大到窄频谱时,我们注意到输出信号包含杂散信号,其间距为大约6.7KHz的倍数,水平约为-30dBc至-50dBc; 与设备 信号源输出频谱进行比较后,确认LMX2594的伪差;

更改芯片的设置(例如,FPD从200MHz更改为150MHz或其他值,更改输出频率,更改校准 ,甚至更改为详细的寄存器设置),锁定不是问题,但关闭频带杂散仍然存在。

请告诉我们,您是否有6.7KHz假性的解决方案?或者,您是否可以提供一个完整的寄存器值文件,如果这是我们的设置问题,我们可以加载并测试该文件?

顺便提一下,我们尝试了由信号源提供的外部100MHz参考,只有杂散间距更改为非常接近160Hz,但它不能解决带内杂散;

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    金军

    最好能更可靠地确认此假性确实是从LMX2594生成的,而不是设置,电源或输入参考。  我们在设置中没有看到这种情况,并且在-30至-50范围内的spurs是很难错过的。  对于LMX2594,最好消除这是分数刺激的可能性。  为此,请将该部分设置为整数通道,并将mash_order设置为整数模式。  如果spurs消失, 则表明这些spurs实际上可以由LMX2594固有地生成,并且可以使用设备中的分次设置执行某些操作。  但是,如果spurs保持不变,则表示设置方面的一些问题,解决方案将改变设备外部的一些内容。

    以下是一些可能影响spurs的外部设置因素。

    输入参考:

    您提到,如果您更改输入参考,您会看到120 Hz spurs出现,但不清楚6.7 kHz spurs是否消失。  如果是,则表明输入参考具有6.7 kHz频率。  输入参考上的任何毛刺都将被放大。 例如,如果输入频率为100 MHz,输出频率为10 GHz,则在输出时,spurs将被放大20*log(10GHz/100MHz)=40 dB。

    2.电源

    电源上的任何伪信号都可能会转至输出。  LMX2594具有直接连接至Vcc的上拉组件。  因此,如果您提供的Vcc的供应含有虚假内容(例如在6.7 kHz),那么这将调整运营商,并且这完全发生在LMX2594外部。  EVM对电源噪声敏感。

    3.测量设备的固有特性

    有些设备显示的是不真实的spurs。  如果没有什么东西可以使刺激消失,则考虑将信号发生器以与LMX2594相同的频率放入频谱分析仪。  换言之,完全将LMX2594从设置条件中删除。  如果spurs仍然存在,那么我会询问您的频谱分析仪。  话虽如此,这些spurs为-30至-50 dBc,都相当高,所以我不怀疑这是您spurs的原因。

    此致,
    Dean