Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2594,
尊敬的先生/女士:
我们目前正在使用TI评估板LMX2594EVM和TI的参考Pro板来评估LMX2594;我们按照LMX2594EVM文档中的图2所示连接板,打开电源并加载默认设置; 默认情况下,它会锁定并以7GHz输出(除法器输出,OCS输出为14GHz);
根据所提供的数据测量相位噪声;但当放大到窄频谱时,我们注意到输出信号包含杂散信号,其间距为大约6.7KHz的倍数,水平约为-30dBc至-50dBc; 与设备 信号源输出频谱进行比较后,确认LMX2594的伪差;
更改芯片的设置(例如,FPD从200MHz更改为150MHz或其他值,更改输出频率,更改校准 ,甚至更改为详细的寄存器设置),锁定不是问题,但关闭频带杂散仍然存在。
请告诉我们,您是否有6.7KHz假性的解决方案?或者,您是否可以提供一个完整的寄存器值文件,如果这是我们的设置问题,我们可以加载并测试该文件?
顺便提一下,我们尝试了由信号源提供的外部100MHz参考,只有杂散间距更改为非常接近160Hz,但它不能解决带内杂散;
谢谢