This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111:CDCLVP111

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/638585/cdclvp111-cdclvp111

部件号:CDCLVP111

您好,

我需要为多个接收器提供几个250MHz时钟,它们之间的抖动非常低。

接收器具有LVDS输入。

我阅读了应用报告 SCAA059C,图5描述了如何 从LVPECL转换到LVDS (随附)。

我的问题:

1.此转换是否会影响同步输出之间的抖动?

2.此解决方案是否适合250MHz时钟?

3.能否将10k Ω 电阻器放置在靠近发射器的位置

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ofer:

    1,此转换电路不会对抖动性能造成太大影响。 没有活动组件,并且R/C失衡事实也在控制中,因此抖动几乎与原始值相似。
    2,当交流耦合盖大于0.001uF时,250 MHz不是问题。
    3,10kOhm电阻器偏置电路适用于LVDS接收器,当接收器没有内部偏置时。 它不能放在交流电帽之前。
    如果接收器具有自己的LVDS偏置,则可以拆下2个10千欧电阻器。
    4,如果LVDS接收器具有内部100欧姆负载,也可以拆下外部100欧姆电阻器。
    5,确保LVDS接收器VID (输入振幅)范围能够覆盖最大LVPECL驱动器VOD (输出振幅)。 通常,LVDS接收器VID足够宽,可以覆盖LVPECL驱动程序。

    此致,
    肖恩