This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/638440/lmx2595-lmx2595

部件号:LMX2595

大家好,

我在设计中使用LMX2595,我想使用输入参考时钟单端。 我有一个外部时钟信号CMOS (3.3V,10MHz),但我在数据表中读过    在6.5 中 ,电气特性最大电压为2Vpp。 我想问我是否可以将此时钟用于LMX2595?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,我们通常只使用电阻分频器网络将摆幅降低到2Vpp以内。

    此致,

    Brian Wang