This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:数据表中未提及TRSTn定时规格,重置信号的确切脉冲持续时间是多少?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/637988/tpl5010-trstn-timing-specifications-are-not-mentioned-in-datasheet-what-is-exact-pulse-duration-of-reset-signal

部件号:TPL5010

您好,

我们决定使用TPL5010,因为看门狗计时器是我们的电路,我们计划使用重置信号来控制功率MOSFET。 因此,希望了解有关TRSTn脉冲持续时间的更多信息,因为数据表中未指定它。  

注意:E2E论坛上有另一个主题询问相同的信息;但无法满足答案,因为它不包含任何时间规格。

如果您能快速回复,我们将不胜感激。

谢谢,此致,

Durgesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    规格表7.5 (定时器部分)中的色谱为320ms。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Alan的快速帮助。 非常感谢。