请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPL5010 您好,
我们决定使用TPL5010,因为看门狗计时器是我们的电路,我们计划使用重置信号来控制功率MOSFET。 因此,希望了解有关TRSTn脉冲持续时间的更多信息,因为数据表中未指定它。
注意:E2E论坛上有另一个主题询问相同的信息;但无法满足答案,因为它不包含任何时间规格。
如果您能快速回复,我们将不胜感激。
谢谢,此致,
Durgesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.