请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2594 大家好。
我想选择加载的数据以输入我的数据。
我的OSC噪音数据如下。
10Hz - 69.10 (dBc/Hz)
100Hz - 101.43 (dBc/Hz)
1000Hz - 122.09 (dBc/Hz)
1万Hz - 142.08 (dBc/Hz)
10万Hz - 160.31 (dBc/Hz)
100万Hz - 164.93 (dBc/Hz)
1000万Hz - 165.01 (dBc/Hz)
但是,我不知道制作文件来输入我的数据。
是文本文件吗?
请告诉我格式。
此致,
Sho