This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:[PLLatinum SIM]关于输入源(OSC)噪声

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/637775/lmx2594-pllatinum-sim-about-input-source-osc-noise

部件号:LMX2594

大家好。

我想选择加载的数据以输入我的数据。
我的OSC噪音数据如下。

10Hz - 69.10 (dBc/Hz)
100Hz - 101.43 (dBc/Hz)
1000Hz - 122.09 (dBc/Hz)
1万Hz - 142.08 (dBc/Hz)
10万Hz - 160.31 (dBc/Hz)
100万Hz - 164.93 (dBc/Hz)
1000万Hz - 165.01 (dBc/Hz)

但是,我不知道制作文件来输入我的数据。
是文本文件吗?
请告诉我格式。

此致,
Sho




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sho,您好!

    正确,它是.txt文件。 该格式与您的数据相似,只是我们不需要这些单位。 即,从数据中删除"Hz"和"(dBc/Hz)",将其另存为.txt文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel San

    感谢您的支持。

    我了解格式。

    此致,
    Sho