PLL的选定部分:LMK0.4828万BISQE/NOPB
CLKin0时的输入时钟频率:25MHz
所有器件时钟(采样时钟)输出频率:125MHz
所有Sysref时钟输出频率:390.625Khz
PLL模拟软件工具:TIC Pro
ADC的输入频率:160MHz (+/-20MHz)
我们使用16位JESD204B支持的ADC。 通过160MHz输入频率,390.625Khz SYSREF和10dBm输入功率电平,我们在FFT图解中发现390Khz处的假信号对称地指向中心频率的两侧。
我们已将配置更改为断电配置,并具有与上述相同的条件。 然后390Khz信号也存在。
然后,SYSREF频率已更改为125MHz,并配置断电配置,以确认390.625 kHz Sysref频率是否导致虚假。 使用此配置时,中心频率在390KHz下不会出现杂散。
我在此附上了基于以下不同测试案例的FT数据。
测试案例1:
输入频率:160MHz
输入功率级别:10dBm
采样频率:125MHz
SYSREF频率:390.625Khz (启用)
结果:中心频率为390KHz时出现杂散
测试案例2:
输入频率:160MHz
输入功率级别:10dBm
采样频率:125MHz
SYSREF频率:390.625Khz (断电)
结果:中心频率为390KHz时出现杂散
测试案例3:
输入频率:160MHz
输入功率级别:10dBm
采样频率:125MHz
SYSREF频率:125MHz (断电)
结果:中心频率390KHz时无杂散
请建议避免采样时钟(设备时钟)产生假性。