This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:减少~1G和2G信号的突起

Guru**** 2540060 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, PLLATINUMSIM-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/651242/lmx2592evm-reducing-the-spurs-for-1g-and-2g-signals

部件号:LMX2592EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2592PLLATINUMSIM-SW

LMX2592

  • 我正在使用LMX2592作为合成器,使用  10M OSC生成约1G和2G信号
  • 我观察到一些频 段信号偏移小于10kHz的频段
  • 我已尝试根据 数据表建议降低回路过滤器带宽( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmx2592.pdf )
  • 请参阅8.1 2刺激缓解技术一节
  • 您能告诉我其它方法来减少偏离10 KHz以下的spurs 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vikram,您好!

    我会试着缩小这些刺的来源。 您可以尝试:
    -在EVM上使用100MHz XO并查看是否存在差异
    -尝试使用信号发生器
    -另一个电源

    这些突起究竟发生了哪些偏移?

    因为如果它们不在10kHz及其谐波上,则可能是从设置中生成的突起。

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian ,

    当使用与Fref In (100MHz和10MHz)相同的源时,我们会看到10MHz情况下出现频脉

    如果可能,我们希望使用10MHz XO。

    当使用10MHz XO时,脉冲发生在~3.5KHz偏移,-48dBc/Hz振幅下。  

    请告诉我们是否有办法缓解这种刺激。

    此致,

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

                更多的意见

    • 此外,我们 还观察到,当我们更改 充油泵增益或增益乘数时,正频发生了变化。
    • 刺激 值与 环路带宽的边缘一致。
    • 请告诉我如何缓解这种刺激吗?

    此致

    Vikram  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vikram,您好!

    能否向我们提供TIC Pro配置的屏幕截图以及环路滤波器的示意图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    • 回路滤波器原理图(C1_LF:1nF,C2_LF 0.1uF,R2_LF: 75欧姆)

    请在 下面查找TIC Pro配置设置:

    • Fosc:10MHz
    • 倍增器,Pre-R,Multiplier,Post-R设置x1
    • 充电泵:0.312mA,增益乘法器x1
    • 预标量: 2,N除法器300,
    • Fnum:1.4万,Fden:6.6667万
    • FVCO:6004.199979 兆赫
    • 射频输出A:2001.399 MHz
    • 功率:15
    • 请找到随附的快照

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vikram,您好!

    根据您的配置和环路滤波器,环路带宽约为3.5kHz,但相位裕度为9.26度。 因此输出相位噪声响应在3.5kHz时应达到严重峰值。
    您正在寻找的相位噪声或抖动规格是什么? 我们可以帮助提供有关环路滤波器和配置的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    • 我们正在对高达20MHz的偏移量进行相位噪声测量(现有充电泵设置为我们提供最佳相位噪声)
    • 我们需要将频段降低到低于90 dBc (对于低于20MHz的偏移)
    • 当使用100 MHz频率时,我们看不到这些频段
    • 如何减轻10MHz频率的刺激 ?

    此致,

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vikram,您好!

    当您使用100MHz ref时,您是否更改了配置? 例如,在这种情况下,FPD是什么?
    如果您只是将参考从10MHz更改为100MHz,则FPD将变为100MHz。 现在,您的环路带宽为11.7kHz,相位裕度为28.6deg,峰值不会太坏。
    无论如何,我建议您重新设计循环过滤器,使相位余量更高。 这可以(1)减少峰值,(2)使回路更加稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    • 您能建议回路滤波值吗?
    • 当前使用的滤波器值(C1_LF:1nF,C2_LF 0.1uF,R2_LF: 75欧姆) CP增益0.312mA

    此致,

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noel,

    除了我先前的评论外:

    R3_LF,R4_LF和C4_LF是默认值

    此致,
    Vikram
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vikram,您好!

    我知道您要使用10MHz参考时钟。 输出频率是否为2001.4MHz? 您的相位噪声要求是什么?
    以下是5kHz环路带宽设计的示例。

    FPD = 10MHz;有效充电泵增益= 0.3125mA
    C1 = 1.8nF;C2 = 56nF;C3 = 5.6nF;R2 = 1.5k;R3 = 0.47k
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    • 是,输出频率为2001.4 MHz,
    • 感谢您的环带宽度设置值
    • 不同偏移时的相位噪声要求:300kHz : (-132 dBc/Hz),400kHz:(-132 dBc/Hz),600kHz:(-132 dBc/Hz),800kHz:(-MHz dBc/Hz),1.6MHz:(-MHz 142.2 dBc/Hz),3 MHz:(-MHz 133.3 150.5 dBc/Hz),6 MHz:(-MHz 134.9 155.7 dBc/Hz)  (- 157.9 dBc/Hz), 20 MHz:(- 157.9 dBc/Hz)
    • 请告诉我们如何计算环路滤波器带宽和组件 值吗?
    • 您能告诉我们如何计算相位余量吗?
    • 是否有任何工具可以帮助我们计算以下内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vikram,您好!

    我们有一个非常好的工具来设计环路滤波器,请试用。www.ti.com/tool/pllatinumsim-sw。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    • 使用 建议的环路带宽滤波器值,我们偶尔会看到在~6kHz (-50 dBc/Hz) 和~102 KHz (-78 dBc/Hz) 偏移下出现突起。
    • 您能否 建议我们如何缓解偶尔发生的这些问题?

    此致,

    Vikram   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vikram,您好!

    您的DEN设置是什么? 请尝试800万。如果spurs仍然出现,我想知道这是否是电源问题。