请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2592EVM 主题中讨论的其他部件:LMX2592, PLLATINUMSIM-SW
LMX2592
- 我正在使用LMX2592作为合成器,使用 10M OSC生成约1G和2G信号
- 我观察到一些频 段信号偏移小于10kHz的频段
- 我已尝试根据 数据表建议降低回路过滤器带宽( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmx2592.pdf )
- 请参阅8.1 2刺激缓解技术一节
- 您能告诉我其它方法来减少偏离10 KHz以下的spurs 吗?