This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6.2005万:寄存器7,位27返回0

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/651073/cdce62005-register-7-bit-27-returns-0

部件号:CDCE6.2005万

您好,

我有几个CDCE6.2005万安装在定制主板上。

在前几次,reg 7位27在两个CDCE6.2005万上都是1 (根据数据表-它是保留位,并且应该始终是1)。

现在,其中一个是0 (尽管我尝试重新编程),另一个CDCE6.2005万是好的。

这可能是什么原因? 所有其它寄存器都按应有的方式返回值,包括reg 7的其余部分。

是否有特别的意义? 数据表未指定。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已锁定任一设备上的EEPROM? 您是否能够写入设备EEPROM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,我没有锁定EEPROM。

    在RAM读写期间(尝试写入EEPROM之前)发生问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您确认未锁定EEPROM。

    接下来,请尝试将命令写入EEPROM (解锁),并确认EEPROM已正确编程。

    此致,
    车道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     我们编写了以下配置

    reg1     0xEB84.032万,
    reg2    0xEB84.0301万,
    reg3     0xEB84.0302万,
    reg4     0xEB84.0303万,
    reg5     0x6B84.0314万,
    Reg6     0xFC080A75,
    reg7     0x069E0086,
    reg8     0x9.5923万D47

    在我编写此配置后,我们要验证除以外的所有配置是否相同

    返回reg8

    0x1.5923万D47而不是0x9.5923万D47

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lane,

    请继续回答问题。

    我们编写了以下配置

    正则1 0xEB84.032万,
    第2款 0xEB84.0301万,
    第3段 0xEB84.0302万,
    第4段 0xEB84.0303万,
    第5段 0x6B84.0314万,
    第6段 0xFC080A75,
    第7段 0x069E0086,
    第8段 0x9.5923万D47

    在我编写此配置后,我们将验证所有内容,并且它是相同的,除了

    返回reg8

    0x1.5923万D47而不是0x9.5923万D47
    您只需位17为0而不是1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,位27是0而不是1而不是17
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您确认您能够写入EEPROM。

    请尝试将另一个配置写入设备,并确认寄存器读回正确。 您可以使用默认配置;这只是为了确认其它寄存器是否正确写入。

    另外,请检查CDCE6.2005万的输出并确认它们是否正确。

    此致,
    车道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lane,

       我尝试过其它寄存器的其它配置,它们都能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ariel:

    感谢您确认EEPROM未锁定,且设备正在正确编程。

    R 7.27 是一种只读寄存器,在设备操作中不使用。 即使您能够以某种方式编写此位,它也不应该有影响设备操作。 您对CDCE6.2005万进行编程的能力证实了这一点。 尽管如此,建议不要将值写入只读位/寄存器。

    此致,
    车道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lane,

    感谢您的帮助和确认。