您好,
我有几个CDCE6.2005万安装在定制主板上。
在前几次,reg 7位27在两个CDCE6.2005万上都是1 (根据数据表-它是保留位,并且应该始终是1)。
现在,其中一个是0 (尽管我尝试重新编程),另一个CDCE6.2005万是好的。
这可能是什么原因? 所有其它寄存器都按应有的方式返回值,包括reg 7的其余部分。
是否有特别的意义? 数据表未指定。
提前感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我有几个CDCE6.2005万安装在定制主板上。
在前几次,reg 7位27在两个CDCE6.2005万上都是1 (根据数据表-它是保留位,并且应该始终是1)。
现在,其中一个是0 (尽管我尝试重新编程),另一个CDCE6.2005万是好的。
这可能是什么原因? 所有其它寄存器都按应有的方式返回值,包括reg 7的其余部分。
是否有特别的意义? 数据表未指定。
提前感谢!
您好,
我们编写了以下配置
reg1 0xEB84.032万,
reg2 0xEB84.0301万,
reg3 0xEB84.0302万,
reg4 0xEB84.0303万,
reg5 0x6B84.0314万,
Reg6 0xFC080A75,
reg7 0x069E0086,
reg8 0x9.5923万D47
在我编写此配置后,我们要验证除以外的所有配置是否相同
返回reg8
0x1.5923万D47而不是0x9.5923万D47