This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMX2595:2个相同的信号,从1GHz到18GHz

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/649615/tina-spice-lmx2595-2-same-signals-from-1ghz-to-18ghz

部件号:LMX2595
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

你(们)好

我想使用此芯片 LMX2595。 但我需要两个相同的"相同"信号,从1GHz到18GHz。 此芯片具有RFoutAP和RFoutAM。 我可以使用此输出设置我的2个信号吗? 我想,我必须将RFoutAM调到90°左右。 或者有什么想法,如何获得两 个相同的信号? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!

    您可以使用LMX2595生成这些信号。

    如果这些信号是"相同的",则一个选项可能是仅使用RFoutAP。

    第二个选项是使用RFoutAP和RFoutBP,并确保使用同步引脚同步两个输出。

    注:如果要使用RFoutAP和RFoutAM,则需要将RFoutAM旋转180°。

    此致,
    车道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    能否在TIC Pro中显示此设置?

    设置同步。 来自RFoutA和RFoutB的相同信号,从1GHz到18GHz。

    我正在尝试所有配置,但无法正常工作。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    两个输出缓冲区的输入信号来自相同的源,因此两个缓冲区的输出相同。

    如果需要两个缓冲区输出,只需在TIC Pro中启用两个缓冲区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我尝试了。 但只有RFoutA有VCO倍增器。 我想,我可以在 RFoutA和RFoutB上生成100MHz到15GHz的信号。  但我只能在RFoutA上生成超过15GHz的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!

    我的错,我不知道。 然后您只能使用outa获得18GHz信号。 来自端子P和M的输出为180度相位。 如果输出功率对您来说不是什么大问题,您可以端接其中一个端子,然后将另一个端子拆分为两个。 否则,请先使用不平衡变压器将输出转换为单端,然后将不平衡变压器的输出拆分为两个路径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noel,

    还可以 I拆分2上的输出信号并通过放大器设置输出功率。
    我还有最后一个问题要问这个IC。 输出信号是什么类型? 我认为,它是方形的。 是真的吗?

    感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!

    是的,如果启用了输出分隔器,则为正方形。 但是,您可能无法测量方形波形,除非您有一个非常高速的示波器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noel,

    我不n´t。 当我禁用输出分隔器时。 当我使用射频分频器分割为两个相同的信号并使用外部可变增益放大器来微调输出功率时。 我获得正弦输出? 我认为没有
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!

    我想你会得到正弦波输出。