Other Parts Discussed in Thread: CDCE925, CDCEL925, CLOCKPRO
主题中讨论的其他部件: CDCEL925, CLOCKPRO
尊敬的 先生/女士
在我的设计中,我使用CDCE925 (1.8V输出)来生成5个系统时钟,
主系统时钟8 MHz (Y1)和4个以太网时钟,每个时钟为25MHz (Y2,3,4,5)
我的时钟源是连接到CDCE925引脚1的8 MHz LVCMOS振荡器
我使用TI时钟proV.1.2 来定义 寄存器值,并使用我自己的硬件(STM32F4xx)通过I2C对CDCE925进行编程
I2C编程运行良好,CDCE925接收并确认了所有字节,但CDCE925没有输出?
所有输出均测试为高电压(无频率输出)
以下是发送到CDCE925的数据字节:
UINT8_t const PllDataTable[49]={
0x00, //第一个字节是命令代码0x00 "data block write"
0x01,0x00,0xBC,0x19,0x02,// 5数据从此处开始
0x50,0x60,0x00,0x00, // 10
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // 15
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // 20
0x6D,0x02,0x08,0x08,0xFE,// 25
0xB0,0x03,0x23,0x00,0x40, // 30
0x02,0x08,0x00,0x00,0x00 ,// 35
0x00,0x8D,0x02,0x08,0x08 ,// 40
0x00,0x40,0x02,0x08,0x00, // 45
0x40,0x02,0x08, // 50
};
请帮助,
此致,
Yuval Izhaki