This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925:CDCE925编程问题-请帮助

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE925, CDCEL925, CLOCKPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/647056/cdce925-cdce925-programming-issue---please-help

部件号:CDCE925
主题中讨论的其他部件: CDCEL925CLOCKPRO

尊敬的 先生/女士

在我的设计中,我使用CDCE925 (1.8V输出)来生成5个系统时钟,

主系统时钟8 MHz (Y1)和4个以太网时钟,每个时钟为25MHz (Y2,3,4,5)

我的时钟源是连接到CDCE925引脚1的8 MHz LVCMOS振荡器

我使用TI时钟proV.1.2 来定义 寄存器值,并使用我自己的硬件(STM32F4xx)通过I2C对CDCE925进行编程

I2C编程运行良好,CDCE925接收并确认了所有字节,但CDCE925没有输出?

所有输出均测试为高电压(无频率输出)

以下是发送到CDCE925的数据字节:

UINT8_t const PllDataTable[49]={
                                   0x00,                                    //第一个字节是命令代码0x00 "data block write"
                                   0x01,0x00,0xBC,0x19,0x02,// 5数据从此处开始
                                   0x50,0x60,0x00,0x00, // 10
                                   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // 15
                                   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // 20
                                   0x6D,0x02,0x08,0x08,0xFE,// 25
                                   0xB0,0x03,0x23,0x00,0x40, // 30
                                   0x02,0x08,0x00,0x00,0x00  ,// 35
                                   0x00,0x8D,0x02,0x08,0x08 ,// 40
                                   0x00,0x40,0x02,0x08,0x00, // 45
                                   0x40,0x02,0x08,                   // 50
                                };

请帮助,

此致,

Yuval Izhaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Yuval
    您使用的是CDCE925还是CDCEL925?
    CDCE925输出电源规格是2.5 至3.3V!
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Puneet Saren"]Hello Yuval
    您使用 的是CDCE925 还是 CDCEL925
    CDCE925 输出电源规格是2.5 至3.3V!
    此致
    普奈特

    [/引述]亲爱的 Puneet:

    感谢您的快速回放

    我正在使用CDCEL925 IC

    此致

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    请任何人提供有关此IC的帮助,

    我认为问题在于使用TI软件(TICLOCKPRO)生成的十六进制代码,

    但我无法指出问题所在-因为设计很好,上传到芯片也很好,

    我正在寻找 此芯片的8 MHz和4 x 25 MHz时钟输出

    使用8MHz振荡器作为输入(1.8V电平)

    谢谢你

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S0引脚(多功能输入引脚)可用作输出使能引脚。 您是否尝试更改S0引脚输入状态以查看时钟输出是否处于门控关闭状态?

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的配置,我生成了ClockPro配置文件(附加.isf),并将寄存器(字节0到47)转换为十六进制值,如下所示。  

    有几个字节与编程代码中的寄存器值不同。  

    请尝试对以下十六进制值进行编程,以查看它是否解决了问题,并让S0引脚浮动在高位(内部上拉),以确保输出不处于HiZ状态。

    e2e.ti.com/.../CDCE925_5F00_E2Ea.HEX

    0x01
    0x08
    0x34
    0x01
    0x02
    0x50
    0x60
    0x00
    0x00
    0x00
    0x00
    0x00
    0x00
    0x00
    0x00
    0x00
    0x00
    0x00
    0x00
    0x00
    0x5D
    0x02
    0x08
    0x00
    0x00
    0x40
    0x02
    0x0B
    0xFE
    0xB0
    0x03
    0x20
    0x00
    0x00
    0x00
    0x00
    0x8D
    0x02
    0x00
    0x00
    0x00
    0x40
    0x02
    0x08
    0xFF
    0xA0
    0x02
    0x84

    此致,
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Alan:

    我也对这个问题感兴趣。

    我成功下载了*。hex文件,但看不到*。isf文件。

    您可以再次发送*。isf文件吗?

    谢谢。
    亚可布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅附件。

    艾伦

    e2e.ti.com/.../CDCE925_5F00_E2Ea.ISF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    当我加载您的*。ISF文件时,我收到"Fvco Error"(Fvco错误)消息。 我为邮件设置了图片并保存在Word文件中(附件)。

    请告诉我吗?

    我希望附加已成功。 我使用菜单中的"插入文件"来附加文件。

    是否有附加文件的其他方法?

    如果附加未成功,则会显示以下消息:

    Fvco超出范围(80MHz - 230 MHz),因为Fin不是生成此设置的。

    - Fvco-1 PLL 1超出范围。

    - Fvco-1 PLL 2超出范围。

    此致,

    Yacob Hassidim。

    e2e.ti.com/.../Fvco_5F00_Error_5F00_01.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Alan:

    非常感谢您的帮助,

    我认为CDCE925现在可以正常工作,因为我看到CDCE925的一些频率,输出引脚,

    致以最诚挚的问候,祝圣诞快乐

    Yuval
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Alan:

    谢谢你。

    它运行良好。

    所有输出都将生成预期频率。

    此致,

    亚可布。