This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:LMK0.4828万

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/659176/lmk04828-lmk04828

部件号:LMK0.4828万

您好,

在2015年12月修订的数据表中,第19页给出了fclk=245.76MHz时DCLKoutX和SDCLKoutY之间的偏移值。 对于 DCLKout和 SDCLKout,我的操作频率分别为3GHz和2.3.4375万MHz。 这两个信号属于同一对。 在这种情况下 ,这些信号之间会出现什么偏差? 通过查看数据表很难判断,因为 数据表中显示的偏移是fclk=MHz 245.76。  

其次,在同一页上,ts[JESD204B]被指定为-80ps。 这是否意味着sysref总是将设备延迟80 ps,因此应该在考虑到这80 ps交付时间的情况下,在这些信号之间引入适当和有意的延迟? 另外,在9.3 4部分中,“在   SYSREF之前,最多可以对SYSREF进行20个VCO周期的数字调整”行 的含义是什么?

如果您也能清楚地说明这些要点,我将不胜感激。

Erdal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,EG:

    对于时间偏差,数据表中列出了一个非常具体的条件,用于记录执行测试的确切设置。 由于这是一个电气传播时间延迟,因此其他Fclk频率也应具有相同的属性。

    第二点,是的,sysref通常会使设备产生80ps的咔嗒声,然后对于数字调整,我明白了为什么它会令人困惑,有一个拼写错误,您实际上可以执行20 x半步来调整,每一步都以0.5 x [1/VCOfreq]为增量。 例如,如果您采用3GHz VCOfreq,则1/3GHz = 333.3ps,您可以从-80ps进行调整,增幅为166.6ps (20次)。 这有助于修改SYSREF边缘相对于设备时钟在不同位置的位置的位置。 希望这一点得到澄清!


    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Brian,

    这很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     亲爱的Brian Wang

    您好,

    我 正在学习lmk0.4828万,

    我想问,我正在配置lmk0.4828万,外部参考输入100m,pll1 R=120,N=120,pll2 R=1,N=12。 输出2.4G,但相位噪声非常差。 输出频谱如下所示。 是什么原因造成的?

    此致

    永康