您好,
在2015年12月修订的数据表中,第19页给出了fclk=245.76MHz时DCLKoutX和SDCLKoutY之间的偏移值。 对于 DCLKout和 SDCLKout,我的操作频率分别为3GHz和2.3.4375万MHz。 这两个信号属于同一对。 在这种情况下 ,这些信号之间会出现什么偏差? 通过查看数据表很难判断,因为 数据表中显示的偏移是fclk=MHz 245.76。
其次,在同一页上,ts[JESD204B]被指定为-80ps。 这是否意味着sysref总是将设备延迟80 ps,因此应该在考虑到这80 ps交付时间的情况下,在这些信号之间引入适当和有意的延迟? 另外,在9.3 4部分中,“在 SYSREF之前,最多可以对SYSREF进行20个VCO周期的数字调整”行 的含义是什么?
如果您也能清楚地说明这些要点,我将不胜感激。
Erdal