This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913-Q1:测得的展布频谱波形与数据表不同

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE913-Q1, CDCI6214, CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/660318/cdce913-q1-measured-spread-spectrum-waveform-is-different-from-datasheet

部件号:CDCE913-Q1
主题中讨论的其他部件: CDCI6214CDCE913

尊敬的各位:

*测量的波形附在下面,请查看。

e2e.ti.com/.../spread-spectrum-waveform.pdf

现在,我们正在测试具有SSC功能的CDCE913-Q1。

但是,SSC波形与我们预期的波形不同。

此意外波形固定 了展频频。

另一方面,我们预期波形会像图23一样持续改变频率。

为什么我们可以得到预期的波形?

■条件

晶体:8MHz

目标频率:6.78MHz±2 % (SSC1_1:111,SSC1DC:1)

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    这是因为您在分次模式下使用PLL并启用SSC。 数据表中的图使用整数PLL设置。 尝试使用与输出频率有整数关系的XO频率。 我们有另一个器件CDCI6214,它在选择PLL参数以建立从输入频率到输出的整数频率关系方面更灵活。 请随时与我联系以获得进一步帮助。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet,

    感谢您的建议。
    我想检查我的理解情况。
    您提到,如果我将'fvco'值设置为整数,我可以获得像图23一样的扩频波形。
    是否可以在以下条件下获得预期的扩频波形?

    >条件
    目标频率:6.8MHz
    米:100,北:1700,普迪夫:20

    此外,CDCI6214是目录评级。
    是否有更好的汽车设备?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是的,对于6.8 MHz的目标频率,此配置应与CDCE913-Q1配合使用。
    CDCI6214-Q1将于今年晚些时候发布。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet,

    我们不能获得如图23所示的波形,而是最初发布的波形。
    尽管有这种情况,我们还是无法获得它-->目标频率:6.8 MHz [M: 100, N: 1700, Pdiv: 20]。

    你认为什么是错误的?
    您需要哪些信息来思考原因?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet,

    这是注册地图。

    e2e.ti.com/.../Clock-Pro-picture.pdf

    我们只更改了以下寄存器。 (另一个为默认值)

    Reg2:0xB4

    Reg3:0x14

    Reg18:0x08

    Reg20:0x6D

    Reg22:0x80

    Reg24:0x6A

    Reg25:0x40

    Reg26:0x02

    Reg27:0x21

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您共享数据。 我使用这些设置检查了SSC性能。 请参阅随附的图解。 测量的设置与数据表中的图片相同。

    如果需要更好的SSC性能,我建议使用CDCI6214。 汽车版将于今年年中发布。 该性能可使用工业版本进行评估,EVM可订购。

    此致

    普奈特

    e2e.ti.com/.../Presentation1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet,

    感谢您的测量和支持,但您测量的波形与我的波形相同。 (只是规模不同。)

    e2e.ti.com/.../SSC-measurement.pdf

    您的波形是否显示频率不是离散而是随 时间不断变化?

    *我读了... 数据表说明频率将随着时间的变化而变化,如三角形波。  

    它看起来频率会随时间离散地更改为固定频率。

    我的理解是错误的?  对于CDCE913,此波形是否正常工作?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为,频谱图的差异可能是由于频谱分析仪分辨率BW,视频BW以及数据表和您的/Puneet测量值之间的扫描速率的差异造成的。

    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alan,

    感谢您的回复。
    我将检查重新设置的测量值。

    我能否检查一下我的理解情况?
    >检查1
    SSC是否使频率变化不是离散而是持续到时间?
    >检查2.
    我是否只是错误地设置了测量值? 此设备是否正常工作?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. SSC频率调制是连续的。

    2.我认为是这样。  除了调整RBW外,您还可以尝试使用最大保持模式查看SSC频谱封套。  

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alan,

    感谢您的帮助。 但有些问题尚未解决。

    请查看以下内容,

    e2e.ti.com/.../waveform-measurements.pdf

    1) 我们在分析仪设置更改的情况下进行测量。

    我们认为分析仪设置 与测试结果几乎没有关系。

    RBW:10kHz和VBW:100kHz的测试结果刚刚逐渐形成。

    2) compe的SSC波形

    请查看随附的文件,该文件包含波形。

    1号和2号设置相同,但测量的时间不同。  本公司的SSC不会修复特定频率,而是会持续发生剧烈变化。

    另一方面,TI的SSC看起来并不像在不断变化。 而这个SSC则通过离散方式固定频率(例如6.76MHz,6.84MHz)。

    ■问题1:我们是否错误地设置了寄存器?

    ■问题2:我们是否必须向此设备发送特定信号? (我们认为数据表没有这样说。)

    ■问题3: 我们选择8MHz XTAL是不是错了?

    3) SSC:±0.25 %

    ■问题4:'±0.25 % '的含义是什么?

    在实际波形中,两侧峰值分别为6.8396MHz和6.7598MHz (中心为6.8MHz)。 这意味着6.8MHz±40kHz -->±0.558 % 不是0.25 %。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在与Pune讨论时,0.25 % 扩展不会与数据表中显示的2 % 扩展具有相同的SSC配置文件。 此外,与XTAL输入频率有非整数关系的VCO频率也会影响SSC配置文件。 因此,考虑到PLL/SSC配置和频率计划的差异,客户的结果是预期的。

    我建议修改输入时钟频率和VCO频率以获得整数重发,并使用2 % 扩展来查看这是否会改善结果。 否则,请建议不应具有此限制的CDCI6214 (Puneets之前建议的)。

    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alan,

    感谢您的回答。

    请参阅我在2018年2月8日下午1:27发布的随附文件。
    在此测试中,我们使用了整数设置。
    >条件
    目标频率:6.8MHz
    晶体;8MHz,M:100,N:1700,Pdiv:20, SSC:2 %

    我们已经使用整数晶体,整数VCO和2 % SSC条件进行了测试。
    但是,我们无法获得预期结果...
    ■问题5,
    原因是什么? 为什么SSC中会出现一些峰值波形?

    ■问题6,
    您能否在上一帖子中回答问题4?

    ■问题7,
    如果我们使用CDCI6214,这些问题是否会得到解决?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    5.我被告知有8个频率步长上下移动,但SSC逻辑在PLL反馈路径中,并通过PLL带宽得到平滑处理。
    6.是的,%是调制量或深度。 6.8 2 % 上的+/-MHz中心传播为+/-136 kHz。
    7.这是普奈的建议。 我听从他的建议,因为他对这些SSC时钟生成器设备有更多的经验。

    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alan

    >关于5,
    你的意思是这样
    如果我们设置更大的fvco值,我们可以获得更平滑的扩频波形?
    您能教我们如何获得更平滑的6.8MHz输出频谱波形吗?

    此外,您能否告诉我们图23中的寄存器配置?

    >关于6,
    我很喜欢你的答案,但是,像问题4一样,边峰值是6.8396MHz和6.7598MHz到中心'6.8MHz。 这意味着6.8MHz±40kHz -->±0.558 % 不是0.25 %。
    您如何解释这一结果?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我认为这种现象是由于低频输出造成的。 我们在PLL环路中应用这些频率步长,在VCO频率下,当输出频率被大量分割时,频率步长会累积起来,您可以有效地看到较少的频率步长。 您是否通过以更高频率运行输出进行了检查?
    我们的新器件CDCI6214应该更好,因为SSC逻辑在输出路径(FOD)中实施,并且频率扫描使用分频分频器非常精细。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet,

    感谢您的回答。 但是,我无法理解为什么我们能够以较高频率获得平滑波形。或者为什么我们无法以较低频率获得平滑的波形...
    您能解释一下这个原因吗?

    为了比较我们的结果和高频设置,
    您能告诉我们图23的寄存器配置吗?

    您能否教授上一个帖子?
    "我很喜欢您的答案,但像问题4一样,侧峰值为6.8396MHz,中间为6.7598MHz。 这意味着6.8MHz±40kHz -->±0.558 % 不是0.25 %。 您如何解释这一结果?"

    为了向我的客户推荐CDCI6214,您能否在客户设置下提供测试结果?
    >客户设置
    XTAL:8MHz,输出频率:6.78MHz,SSC:±0.25 % 或±2 %

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet,

    能否支持我在2018年2月22日上午7:36发布的帖子?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Takao-san
    让我在我们的实验室中重现您在CDCE913中的传播结果。 我今天还会给你们发一个CDCI6214的图。 感谢您的耐心等待。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Puneet,

    你的支持。
    我期待听到您的意见。

    此致,
    山本高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Takao-san

    感谢您的耐心等待。 请从CDCI6214测量中查找随附的一些图解。 当以6.78MHz时钟运行时,您的发射目标是什么? 我希望您可能对6.78MHz的高阶谐波下的峰值辐射感兴趣!

    关于CDCE913 SSC扩展的问题,很难从您的图解中说出。扩展通常从3dB点测量。 我建议更改输出分频器,使输出时钟以更高频率运行,然后检查实际扩展。

    此致

    普奈特

    e2e.ti.com/.../CDCI6214_5F00_SSC_5F00_6p78MHz.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Puneet,

    感谢您的大力支持。 您的测试结果对我们非常有帮助。

    但有些问题尚未得到明确解决。

    >问题1,

    是否可以通过SPAN = 300kHz重新测试CDCI6214?

    也许,我想象一下,频谱波形会像CDCE913那样不光滑。

    TI的IC输出SSC波形不能像以前的竞争对手波形一样平滑(不跳过)?

    以下是第3-5页上的上一个竞争对手波形 。e2e.ti.com/.../2514.waveform-measurements.pdf

    您能否解释这些差异的原因?

    >问题2,

    关于±○○% SSC规范, 此规范的定义是什么?

    测试的频谱波形看起来比  设置百分比具有更宽的SSC范围。

    我可以对CDCE913和CDCI6214的扩展波形都说这一点。

    >问题3,

    什么是'扩展通常从3dB点测量'?

    我无法理解3dB点。

    >问题4,

    什么是'更改输出分频器以在更高频率运行输出时钟'?

    现在,我们设置输出波形6.8MHz或6.78MHz。

    您的意思是我们应该将输出频率设置在6.8 MHz或6.78 MHz以上吗?

    如果是这样,设置较低的输出频率是否是我们无法获得平滑SSC的根本原因?

    此致,

    山本高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TI团队:

    有人能支持我们的问题吗?

    最好的翻新
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Takao-san:
    感谢您的耐心等待。 我将使用Span=300kHz重做测量并尽快发送给您。
    以下是我对您的问题的评论:
    >问题1
    答:频谱波形取决于SSC实施。 这两种设备在频率步长之间没有随机排列,这就是为什么当您将输出时钟划分为如此低的频率时,您会看到频率步长的累积和频谱波形看起来不好。 我所见过的SSC用例主要是频率较高。 我们将提高未来发布的新设备的性能。
    >问题2,
    SSC扩展取决于您的测量方式。 最好是在时间范围内进行测量。 我们设备中的实际差值不超过指定值。
    >问题3,
    通过应用SSC,基本权力分布在+/- x%。 SSC扩展从该功率级别到功率级别下降3dB的频率。 您是否检查了扩展时间域?
    >问题4,
    是的,这就是我的意思。 我认为您观察到的波形仅为低频。 您是否检查了较高输出频率的SSC频谱波形?