This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:时钟分配模式中温度的相位漂移

Guru**** 2549090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/651385/lmk04828-phase-drift-across-temperaure-in-clock-distribution-mode

部件号:LMK0.4828万

专家,您好:

客户计划在缓冲模式下使用LMK0.4828万,而不是PLL2锁定模式,以便为数据转换器分配245.76MHz器件时钟,以进行同步采样。

结构图如下所示:

我们将LMK0.4828万从机1置于PLL2仅模式下工作,该模式锁定到2457.6MHz的VCO频率。

将LMK0.4828万从机2置于缓冲模式下工作,该模式接受来自CLKin1的245.76MHz,并将其直接通过CLKin1_UT_MUX和VCO_MUX缓冲到DCLKout,如下所示。 DDLY,模拟DLY,DCC都被禁用,除法器也在时钟缓冲模式下被绕过。

-         为了验证相位漂移性能,我们只加热LMK0.4828万从属设备2,并将其环境温度提高15度。 然后我们发现当从属设备2的环境温度变化时,在范围变化~100 ps时观察到的时钟相位差异。 (一个时钟周期为~4ns)

-         当我们将这两个从LMK0.4828万置于PLL2锁定模式时,只有加热LMK0.4828万从2不会得到这两个LMK0.4828万之间的相位差变化过大。

我们正在考虑在时钟分配模式下工作,将使我们在温度范围内获得更稳定的相位漂移性能,而我们的测试结果显示不同的方向。 您能否帮助我们检查我们的设置中可能存在的错误? 或者我们是否有类似的LMK0.4828万相位漂移数据? 提前感谢您的帮助。

纱线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yarn

    这是预期行为。 在PLL模式下,一些时钟树路径由PLL补偿,如分频器,复用器,缓冲器等。0-Delay PLL模式应提供更少的延迟漂移。 在分配模式下,如果加热其中一个设备,则会发生延迟更改,并且没有反馈补偿。 我可以看到我们是否有任何有关旁路模式和PLL模式的数据。

    此致
    普奈特