This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:VCO_phone_sync问题

Guru**** 2549920 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/651495/lmx2594-vco_phase_sync-issue

部件号:LMX2594

通过使用LMX2594 EVM进行测试,我在没有CHDIV_DIV2的情况下启用VCO_PHY_SYNC时遇到了不希望出现的行为。  在我的设置中,我尝试生成4.5 GHz,其参考频率为10 MHz,频率为10 MHz FPD,频率为9 GHz VCO,且通道分配器设置为2。  由于通道分配器设置为2,因此TIC Pro建议我禁用CHDIV_DIV2以节省电源并改善远距离脉喷。  但是,当我取消选中CHDIV_DIV2时,输出将从4.5 GHz转换为7.475 GHz。  我在CHDIV_DIV2上找不到任何其他注释,除了在通道分隔符大于2时启用驱动程序缓冲之外。  这是预料之中的吗?  如果是,我建议更新TICS Pro以验证此要求。  

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    道格,
    您可能有一个早期版本的TICSPro,因为我认为CHDIV_DIV2已重命名为SEG1_EN。

    在同步的情况下,虽然您可能选择只查看除以2,但同步功能在反馈路径中使用除以4。 我已更新TICSPro以反映这一点。

    除法器的除数为2,除数为2/3,再除数为更多。

    在所有情况下,第一个除以2都存在。 第二除以2/3始终用于同步(除非两个输出均设置为“VCO”)。

    此致,
    Dean