请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2594 通过使用LMX2594 EVM进行测试,我在没有CHDIV_DIV2的情况下启用VCO_PHY_SYNC时遇到了不希望出现的行为。 在我的设置中,我尝试生成4.5 GHz,其参考频率为10 MHz,频率为10 MHz FPD,频率为9 GHz VCO,且通道分配器设置为2。 由于通道分配器设置为2,因此TIC Pro建议我禁用CHDIV_DIV2以节省电源并改善远距离脉喷。 但是,当我取消选中CHDIV_DIV2时,输出将从4.5 GHz转换为7.475 GHz。 我在CHDIV_DIV2上找不到任何其他注释,除了在通道分隔符大于2时启用驱动程序缓冲之外。 这是预料之中的吗? 如果是,我建议更新TICS Pro以验证此要求。
道格