请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK0.4828万 在“线程: LMK0.4832万”中讨论的其他部件
团队成员,您好!
我认为LMK0.4828万由于其VCO范围,使用内部PLL无法生成1.6GHz输出,对吗?
如果我从外部设备输入1.6GHz到CLKin1引脚,并选择CLKin1 OUT MUX作为Fin,VCO MUX作为Fin, 那么LMK0.4828万是否可以具有1.6GHz DCLK输出,并且还具有同步分割时钟输出?
此致,
Taketo Sato