This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:输出频率

Guru**** 2546120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/649021/lmk04828-output-frequency

部件号:LMK0.4828万
在“线程: LMK0.4832万”中讨论的其他部件

团队成员,您好!

我认为LMK0.4828万由于其VCO范围,使用内部PLL无法生成1.6GHz输出,对吗?

如果我从外部设备输入1.6GHz到CLKin1引脚,并选择CLKin1 OUT MUX作为Fin,VCO MUX作为Fin, 那么LMK0.4828万是否可以具有1.6GHz DCLK输出,并且还具有同步分割时钟输出?

此致,
Taketo Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sato:
    正确,LMK0.4828万可以在分配模式下使用,同步分配输出也是可行的。
    或者,如果您要使用PLL,也可以使用LMK0.4832万。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet-San,

    我理解,谢谢。

    此致,
    Taketo Sato