请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2594EVM 您好,
我们没有足够的LMX2594EVM输出功率(根据数据表)。
使用18nH和1nH上拉电感器以及50欧姆上拉电阻器执行单端测量。 与规格相比的测量结果如下图所示(电缆损耗已解除嵌入):
要在8GHz - 10GHz和12GHz-14GHz频率范围内实现最大输出功率,您建议使用什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们没有足够的LMX2594EVM输出功率(根据数据表)。
使用18nH和1nH上拉电感器以及50欧姆上拉电阻器执行单端测量。 与规格相比的测量结果如下图所示(电缆损耗已解除嵌入):
要在8GHz - 10GHz和12GHz-14GHz频率范围内实现最大输出功率,您建议使用什么?
e2e.ti.com/.../LMX2594-Output-Power.docx
Sergey,您好!
请参阅随附的文档,其中介绍了我们如何指定输出功率。
此致,
Brian Wang