This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:时间间隔

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/647859/tpl5110-time-intervals

部件号:TPL5110

在TPL5110的数据表中,"TPL5110可以在100ms到7200s范围内生成1650离散计时器间隔。 前9个间隔是100ms的倍数。 剩余的1641间隔涵盖1至7200秒的范围。"  

我想知道确切的"剩余1641个间隔"是什么?  

如果1641时间间隔是固定的,我是否仍然可以配置任何时间间隔,如30分钟35秒500毫秒?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们没有每个时间间隔的列表。 请按照数据表中的8.5 3部分选择R_ext并选择时间间隔。 例如:
    t_desired = 30分钟,35秒,500毫秒= 1835.5 秒
    a = 0.3177 ,b = 136.2571 ,c = 3.4522万.4680</xmt-block>4680
    r_ext = 93.2 k-ohm

    由于1650时间间隔是固定的,因此可能会出现所需时间间隔的量化错误。 按照数据表8.5 4部分确定所选的时间间隔和量化错误。 例如:
    t_desired = 1835.5 秒
    r_d=932欧姆
    T_ADC = 1834秒
    量化错误= 0.082 %

    此致,
    车道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Lane!

    通过检查数据表,我有以下问题,INT函数在数据表中是什么意思? 是否 总是将数字向下舍入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您的理解是正确的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Lane!