您好,
我们正在开发一种使用tpl5010作为看门狗计时器的产品。 我将裸PCB交给了软件团队来开发代码。
一段时间后,他们抱怨TPL5010有时根本不发出重置信号。
我进一步检查了,并注意到这种情况特别发生在用手接触到"完成"引脚的接头时。 如果同时用手触碰唤醒和完成插针连接器,则问题会更加一致。 仅触摸唤醒针脚接头不会导致问题。
人体似乎将60赫兹从瓦尔连接到完成的针连接器。 从示波器中获取,这是指触摸完成连接器时的轨迹(注意相当大的振幅>2V):
我的问题如下:
你是否同意上述解释?
令我感到不安的是,观察犬在这之后不会恢复工作,尽管手指被移开(即 Done (完成)信号不再流向Done (完成)针脚)。 在这种情况下,重置信号根本不会触发。 是否对此进行了修复(我们的产品在人体附近操作)?
此致,
Nizar