This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:在特定条件后完全禁用重置信号

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5010, TPL5010EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/660501/tpl5010-reset-signals-completely-disabled-after-a-certain-condition

部件号:TPL5010

您好,  

我们正在开发一种使用tpl5010作为看门狗计时器的产品。 我将裸PCB交给了软件团队来开发代码。  

一段时间后,他们抱怨TPL5010有时根本不发出重置信号。  

我进一步检查了,并注意到这种情况特别发生在用手接触到"完成"引脚的接头时。 如果同时用手触碰唤醒和完成插针连接器,则问题会更加一致。 仅触摸唤醒针脚接头不会导致问题。  

人体似乎将60赫兹从瓦尔连接到完成的针连接器。 从示波器中获取,这是指触摸完成连接器时的轨迹(注意相当大的振幅>2V):

我的问题如下:

你是否同意上述解释?

令我感到不安的是,观察犬在这之后不会恢复工作,尽管手指被移开(即 Done (完成)信号不再流向Done (完成)针脚)。 在这种情况下,重置信号根本不会触发。 是否对此进行了修复(我们的产品在人体附近操作)?  

此致,  

Nizar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nizar:

    我无法使用TPL5010EVM在工作台上复制您的问题。 在我的设置中:

    • VDD = 5V
    • r_ext = 500ohm => T_IP = 100ms
    • 完成销向下拉至地面

    使用此设置,RSTN将为定期;RSTN将保持高100毫秒,然后保持低水平320毫秒。

    当我用手指触摸Done (完成)针脚时,它不会影响RSTN信号。 同时触摸Done (完成)和Wake (唤醒)也不会影响RSTN。

    此致,
    车道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lane,

    感谢您的回复。

    我解决了问题。 但不确定我对解决方案的解释是否有效。

    当示波器探头未连接至Done时:

    我的测试设置中的"完成"针脚浮动。 当我用手指触摸它时,它显然积聚了一些电荷,并继续听到噪音。 这使得TPL5010一直认为它由于某种原因正在接收完成信号,并且它从未恢复。 它不断发出尾流信号。  

    当示波器探头连接至Done (完成)时:

    当我将示波器探头连接到Done连接器并用手指触摸它时,TPL5010将噪音确认为Done (完成)信号,但能够恢复。 显然,示波器输入端的1MOhm接地电阻消耗了任何累积的电荷,并将线路拉低。 您可以看到用手指触摸完成行所产生的噪音。  

    微控制器的GPIO是否需要拉下已完成线路和唤醒线路? 您认为上述解释是否有效?

    谢谢!