请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CDCI6214 您好,支持成员,
数据集的EEPROM访问部分显示设备必须进入回退模式才能写入内部EEPROM。
1. RESETN是否必须由低控制到高控制? 回退模式部分未显示此过程。
2. 是否所有器件电源只允许1.8V电压,而不允许 2.5V和3.3V电压?
此致,Hirotaka Inoue
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,支持成员,
数据集的EEPROM访问部分显示设备必须进入回退模式才能写入内部EEPROM。
1. RESETN是否必须由低控制到高控制? 回退模式部分未显示此过程。
2. 是否所有器件电源只允许1.8V电压,而不允许 2.5V和3.3V电压?
此致,Hirotaka Inoue