This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:EEPROM编程

Guru**** 2549360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/646550/cdci6214-eeprom-programming

部件号:CDCI6214

您好,支持成员,

数据集的EEPROM访问部分显示设备必须进入回退模式才能写入内部EEPROM。

1. RESETN是否必须由低控制到高控制? 回退模式部分未显示此过程。

2. 是否所有器件电源只允许1.8V电压,而不允许 2.5V和3.3V电压?

此致,Hirotaka Inoue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka,您好!

    EEPROM可以在启用串行接口的两种模式中的任何一种模式下写入。 回退模式是安全模式,因为以前的EEPROM写入可能会禁用串行接口。

    1. RESETN是否必须由低控制到高控制? 回退模式部分未显示此过程。
    答:建议从低到高执行RESETN,以便在开始编程之前使设备进入已知状态,但这并不是激活回退模式所必需的。

    2.是否所有器件电源只允许1.8V电压,而不允许2.5V和3.3V电压?
    答:所有适用的都可以是数据表中提到的1.8 ,2.5 ,3.3V或混合电源。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Puneet,

    感谢您的回答。

    >EEPROM可以在启用串行接口的两种模式中的任何一种模式下写入。
    ->我们不想在正常操作下根据客户的请求这么容易地写入EEPROM。是否有一种禁用串行接口的方法,即SDA和SCL不会分配给具有编程EEPROM的GPIO?

    此致,Hirotaka Inoue
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka,您好!
    可以,可以写入ee_lock,也可以阻止串行接口访问。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Puneet,

    感谢您的回答。

    此致,H.Inoue