This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:如何使用powerdown和Multiplier

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/657219/lmx2571-how-to-use-powerdown-and-multiplier

部件号:LMX2571

尊敬的专家:

我的客户正在考虑LMX2571并有疑问。

如能提供建议,我将不胜感激。

---

(1)结合使用F1F2_MODE=1和powerdown时,是否有任何限制。

(2)当前,从"powerdown (关机)"状态返回后,通过切换TrCtrl 100 μs,

我相信PLL在不重置FACL_EN的情况下可靠地锁定

正确吗?

(3)根据6.5 电气特性数据表,描述了乘法器频率范围   

多路输入频率 :10~30 MHz
多输出频率:60~130 MHz

如果Mult_F1,Mult_F2 = 1 (旁路),是否需要保持此频率范围?

我正在考虑使用OSCin >30MHz,Pre-diver=1,Mult =1和Post diver=1,是否有任何问题。

(4)关于Mult_wait设置

当Mult_f1=1和Mult_F2=1时,是否可以设置Mult_wait=0。

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinichi,

    (1) F1F2_MODE和Powerdown是两种不同的设置,它们没有任何关系。
    (2)从断电状态出来后,始终需要进行校准。 如果Mult=1,只需对R0 (带有FCAL_EN=1)进行一次编程即可启动校准。 如果Mult > 1,使用powerdown = 0和FCAL_EN=0对R0进行编程,然后使用FCAL_EN=1再次对R0进行编程,以启动设备。
    (3)对,如果Mult = 1,您不需要遵循Mult输入/输出频率范围约束。 OSCin >30MHz正常。 如果不使用Mult,建议使用更高的OSCin频率。
    (4)如果忽略了Mulc=1的Mulc_wait,则可以在其上放置任何值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    感谢您的回复。

    我将与客户分享您的建议。

    感谢您的帮助。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noel,

    我将您的建议发送给客户,我收到了一个额外的问题。

    请问您有什么建议?

    ---

    1.将其设置为F1F2_MODE=1,F1F2_INIT=0,FCAL_EN= 1和
    F1F2_CTRL=1,
    PLL在F1中处于锁定状态。 接下来,将CE引脚设置为"低"并制造为
    断电。
    2.经过10毫秒后,将CE引脚设置为“高”,并使其从返回
    断电。
    3.但PLL未被F1锁定。
    4.然后,在100us进程后反转TrCtrl-pin,并选择F2。
    [问题]
    F2是否会根据此类用途锁定?

    ---

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinichi,

    在步骤2之后,您应该再次对R0进行编程,这是启动VCO校准所必需的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    感谢您的快速回复。

    我将与客户分享您的建议。

    感谢您的帮助和合作。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noel,

    我将您的建议发送给了客户,他还有一个问题。

    如能提供建议,我将不胜感激。

    ---

    [ TI的回复]
    在步骤2之后,您应该再次对R0进行编程,这是启动VCO所必需的
    校准。

    [问题]
    即使未执行,也要遵循"4"的步骤
    上述步骤,
    VCO的校准是否新启动并由F2锁定,而不是由F1开始?

    ---

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinichi,

    在F1F2模式(F1F2_MODE=1)中,每次在F1和F2之间切换时,VCO都会进行校准。 数据表第8.1 4节提供了更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    感谢您的回复。

    我将与客户分享您的答案。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一