尊敬的专家:
我的客户正在考虑LMX2571并有疑问。
如能提供建议,我将不胜感激。
---
(1)结合使用F1F2_MODE=1和powerdown时,是否有任何限制。
(2)当前,从"powerdown (关机)"状态返回后,通过切换TrCtrl 100 μs,
我相信PLL在不重置FACL_EN的情况下可靠地锁定
正确吗?
(3)根据6.5 电气特性数据表,描述了乘法器频率范围
多路输入频率 :10~30 MHz
多输出频率:60~130 MHz
如果Mult_F1,Mult_F2 = 1 (旁路),是否需要保持此频率范围?
我正在考虑使用OSCin >30MHz,Pre-diver=1,Mult =1和Post diver=1,是否有任何问题。
(4)关于Mult_wait设置
当Mult_f1=1和Mult_F2=1时,是否可以设置Mult_wait=0。
---
感谢您提前提供的巨大帮助。
此致,
信一