This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6.2002万:Ref_In时钟

Guru**** 2547160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/646989/cdce62002-ref_in-clock

部件号:CDCE6.2002万

您好,

我正在使用CDCE6.2002万并连接一个148.5 MHz LVPECL时钟。对于LVPECL REF_In建议,它应该是交流耦合的。所以我需要在交流耦合电阻器之后将电阻提高到1.9V。有关详细信息,请参阅附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Ajay,

    无需肠内偏。 当您选择启用LVPECL类型时,VBB已在内部提供CDCE6.2002万。

    此致,

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shawn您好!

    感谢您的支持。您是否有任何关于AC (CC) Coupping CAP的建议? 我的输入时钟为148.5MHz LVPECL,并且已连接,如附件所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay,

    4.7nF可以工作,0.01uF会更好。 您可以按照下面的公式计算容抗。

    XC应足够小,以便与Zo/负载50欧姆(每条线路上)相比可以忽略。

     由于CDCE6.2002万中没有匹配的100欧姆负载,因此正确的连接应如下图所示。

    我插入了一个100欧姆作为LVPECL负载。

    此致,

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩,您好,非常感谢。