Other Parts Discussed in Thread: LMX2594
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2594EVM 主题中讨论的其他部件:LMX2594,
团队,
是否有在SPI线路上放置电阻器(串联,//)的特定要求(在LMX2594从SPI侧)?
还是具体取决于另一侧使用的SPI主控制器?
EVM (请参阅SNAU210第13页-
)似乎使用12K系列和NO //电阻器。 使用串行电阻器的理由是什么?
提前感谢!
答